Causes des erreurs d’exécution d’un bouton déclencheur
Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au bouton
Déclencheur
dans les diagnostics dans les cas suivants :Valeurs incorrectes
- Si la valeur d'état du bouton est trop grande pour le type de données du point attribué à la connexion Valeur, ou si la valeur est hors des limites minimum et maximum attribuées au point, l'application n'écrit pas la valeur dans la connexion Valeur, l'état ne change pas et l'application enregistre une erreur.Par exemple, la valeur de l'état est trop grande pour le type de données du point si votre source de données estPLC-5, la valeur de l'état est 2 147 483 647 et le point attribué est un point entier utilisant l'adresse N7:0. Les points de nombre entier ont une plage de –32 768 à 32 767.
- Si la valeur de la connexion Indicateur ne correspond à aucune des valeurs d'état du bouton, le bouton affiche l'état d'erreur.
Connexions non attribuées
- Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, le bouton passe à l'état d'erreur. Lorsqu'un opérateur appuie sur le bouton, il ne se déclenche pas et l'application enregistre une erreur.
- Si la connexion Protocole de transfert n'est pas attribuée, le bouton est à l'état d'erreur. Lorsqu'un opérateur appuie sur le bouton, il ne se déclenche pas et l'application enregistre une erreur.
Fournir une réponse