Créer une jauge
La jauge est un demi-cercle doté d'une aiguille et d'une série de valeurs qui représente un compteur classique ou un cadran.
Utilisez l'objet gauge pour afficher la valeur du contrôle dans la source des données. L'aiguille de la jauge se déplace autour du cadran pour afficher les changements de la valeur. Vous pouvez configurer des seuils pour la jauge afin d'avertir l'opérateur en cas de conditions d'erreur.
Pour créer une jauge
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, sélectionnezObjets > Jauge et graphique > Jaugeou faites glisser
depuis la barre d'outils. - Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de la jauge.
- Cliquez deux fois sur la jauge pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés, indiquez l’aspect de la jauge, ses valeurs, ses seuils et ses points.
Fournir une réponse