Exemple : Utiliser une jauge

Dans cet exemple, la jauge surveille la vitesse du tapis roulant.
  1. Créez une jauge et affectez un point à la connexion Valeur.
  2. Modifiez le style de nettoyage sur remplissage et le nombre de seuils sur 2.
L'application lit la connexion Valeur et met à jour la jauge en déplaçant l'aiguille et en affectant à la jauge la valeur adéquate.
Lorsque la connexion Valeur dépasse la valeur du seuil 1, la couleur de remplissage prend celle du seuil 1.
Lorsque la connexion Valeur dépasse la valeur du seuil 2, la couleur de remplissage prend celle du seuil 2.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal