Définir les valeurs et les seuils de la jauge

Utilisez l'onglet
Affichage
pour configurer les valeurs et les seuils de la jauge.
Pour définir les valeurs et les seuils de la jauge
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , cliquez deux fois sur la jauge pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Affichage
    .
  3. Spécifiez ces propriétés :
    • Valeurs minimale et maximale
    • Légendes, le cas échéant
    • Seuils, le cas échéant
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal