Configurer les connexions d’une jauge

Utilisez l’onglet
Connexions
de la boîte de dialogue
Propriétés de la jauge
pour configurer un point ou une expression de l’objet.
Pour configurer des points et des expressions pour une jauge
  1. Dans l'
    Editeur d'affichage graphique
    , cliquez deux fois sur la jauge pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Sélectionnez l'onglet
    Connexions
    .
  3. Affectez un point ou une expression à cette connexion:
    Valeur
    Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour refléter la valeur.
    Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter la valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal