Options de l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Propriétés de la jauge

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Affichage
de la boîte de dialogue
Propriétés de la jauge
.
Options
Descriptions
Paramètres de valeur
Valeur minimale
Entrez la plus basse valeur de la jauge. Si la connexion Valeur est égale ou inférieure à cette valeur, l'aiguille est située à gauche du cadran.
Valeur maximale
Entrez la plus haute valeur de la jauge. Si la connexion Valeur est égale ou supérieure à cette valeur, l'aiguille est située à droite du cadran.
Paramètres de la légende
Il s'agit des légendes situées en regard de chaque graduation principale. La légende correspond à la valeur sur la partie du cadran où la graduation est indiquée.
Afficher légende
Cochez cette case si vous souhaitez inclure des légendes dans l'objet gauge.
Chiffres après la virgule décimale
Sélectionnez le nombre de chiffres affichés après la virgule décimale.
Couleur de légende
Cette zone affiche la couleur de légende actuelle. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Paramètres de seuils
Nombre de seuils
Sélectionnez le nombre de seuils de l'objet. Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez pas utiliser de seuils.
Type de seuil
Sélectionnez
Valeur
pour configurer les seuils avec une valeur absolue.
Sélectionnez
Pourcentage
pour configurer des seuils avec des pourcentages de la plage comprise entre les valeurs minimum et maximum du graphique.
Valeur du seuil 1
Tapez la valeur ou le pourcentage du premier seuil.
Couleur de remplissage
Cette case affiche la couleur de remplissage actuelle de la partie du cadran qui se trouve au niveau ou au-dessus du premier seuil et en dessous du second, le cas échéant. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de nettoyage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
, laquelle permet de configurer le remplissage dégradé.
Cette couleur n'est utilisée que si vous sélectionnez l'option Point pour le style de nettoyage dans l'onglet
Général
.
Clignotant
Cochez cette case pour que la partie du cadran se trouvant au niveau ou au-dessus du premier seuil (et en dessous du deuxième seuil si celui-ci est activé) clignote lors de l'exécution. La partie du cadran clignote deux fois par seconde.
Valeur du seuil 2
Tapez la valeur ou le pourcentage du deuxième seuil.
Couleur de remplissage
Cette case affiche la couleur de remplissage actuelle de la partie du cadran située au niveau ou au-dessus du second seuil. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de nettoyage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
, laquelle permet de configurer le remplissage dégradé.
Cette couleur n'est utilisée que si vous sélectionnez l'option Point pour le style de nettoyage (dans l'onglet
Général
).
Clignotant
Cochez cette case pour que la partie du cadran se trouvant au niveau ou au-dessus du second seuil clignote lors de l'exécution. La partie du cadran clignote deux fois par seconde.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal