Mode de fonctionnement de la jauge lors de l'exécution

L'aiguille de la jauge se déplace autour du cadran pour représenter la valeur de la connexion Valeur dans la source des données. Si vous définissez le style de nettoyage sur
Remplissage
dans l’onglet
Général
, la couleur du cadran derrière l’aiguille se remplit au fur et à mesure que l’aiguille se déplace.
Le comportement de la jauge lors de l'exécution dépend également de la façon dont les seuils et les contrôles sont définis.
Utiliser des seuils
Si vous définissez des seuils pour la jauge, la couleur de remplissage change (si vous avez défini différentes couleurs de remplissage dans l'onglet
Affichage
) lorsque la valeur de la connexion Valeur est égale ou supérieure à celle du seuil. Vous pouvez également configurer la section de la jauge au même niveau ou au-dessus du seuil de clignotement.
Ouvrir des affichages graphiques
Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Valeur et met à jour la jauge en fonction de cette valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal