Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de la jauge
Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de la jauge
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de ligne | Sélectionnez le style de ligne. Si vous sélectionnez un style autre que Solide , la largeur de la ligne doit être de 1 pixel.Tiret-point et Tiret-point-point s'affiche comme Point sur les terminaux de la famille PanelView Plus.Les propriétés de ligne s'appliquent au cadran et aux marques de graduation. |
Largeur de ligne | Tapez la largeur en pixels de la ligne de l'objet. Tout style de ligne autre que solide doit avoir une largeur de 1 pixel. |
Style de nettoyage | Spécifiez si la zone derrière l'aiguille doit être colorée lorsque la valeur change. Remplissage plein ou Remplissage dégradé pour utiliser la couleur de remplissage pour colorer la partie de la jauge derrière l'aiguille qui a une valeur inférieure ou égale à la connexion Valeur.Sélectionnez Point pour faire pointer l'aiguille sur la valeur de la connexion Valeur. |
Largeur de l'aiguille | Entrez la largeur, exprimée en pixels, de l'aiguille de la jauge. |
Graduations principales | Sélectionnez le nombre de graduations principales sur l'échelle. Vous devez utiliser au moins deux graduations principales (une pour chaque extrémité du cadran). |
Graduations secondaires | Sélectionnez le nombre de graduations secondaires sur l'échelle. Ce nombre de graduations apparaît entre chacune des graduations principales. |
Police | Sélectionnez la police à utiliser pour les légendes. Spécifiez s'il faut utiliser des légendes dans l'onglet Affichage . |
Taille | Sélectionnez la taille de police pour les légendes. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez un style de police pour les légendes, le cas échéant. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de remplissage | Cette case indique la couleur de remplissage actuelle de la jauge. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style de nettoyage est un dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé , laquelle permet de configurer le remplissage dégradé. Cette couleur n'est pas utilisée si vous sélectionnez l'option Point pour le style de nettoyage.Si vous spécifiez des seuils pour la jauge, vous pouvez aussi attribuer une couleur de remplissage à chaque seuil dans l'onglet Affichage . |
Couleur de l'aiguille | Cette zone affiche la couleur d'aiguille actuelle de la jauge. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan | Cette case affiche la couleur actuelle de l'échelle de la jauge, c'est-à-dire la ligne incurvée et les graduations qui composent le cadran. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Fournir une réponse