Configurer les connexions globales Affichage
Utilisez l’onglet
Affichages
de l’éditeur de Connexions globales
pour configurer les connexions globales Affichage.Pour configurer les connexions globales Affichage
- Dans l'ongletAffichage, dans la zoneFréquence maximale de mise à jour (secondes), sélectionnez la fréquence maximale à laquelle la source de données doit fournir des données aux connexions globales.
- Affectez des points ou des expressions aux connexions suivantes :
CONSEIL:
Pour annuler l'affectation d'un contrôle, sélectionnez le contrôle dans la colonne
Points
ou Expression
, puis effectuez l'une des opérations suivantes :- appuyer de façon répétée sur la toucheRetour arrièrede votre clavier pour supprimer l'affectation d'un caractère à la fois ;
- cliquer deux fois et à deux reprises pour mettre le texte en surbrillance, ensuite appuyer surEffacerouRetour arrièrepour supprimer l'affectation entière en une fois.Si vous avez sélectionné la connexionUtiliser la liste de paramètresdans l’ongletAffichagede l’éditeur deConnexions globales, veillez à bien remplir les connexionsPoint paramètredans l’ordre numérique. Par exemple, n'attribuez pas le Point paramètre n°1 et le Point paramètre n°3 sans avoir attribué le Point paramètre n°2.N'affectez pas une expression constituée par une constante au numéro d'affichage du terminal distant. Si vous le faites, l'affichage dont le numéro correspond à la constante est ouvert et il est impossible de le fermer ou de le modifier.Si une impression d'affichage est en cours sur le terminal distant, l'application ignore les requêtes d'impression suivantes provenant de la source des données jusqu'à ce que l'impression de l'affichage soit terminée.
Fournir une réponse