Fermer tous les affichages Au premier plan
Lorsque la valeur de connexion est définie sur
True
, l'application ferme tous les affichages Au premier plan
remplaçables dont le numéro d'affichage est différent de zéro. Les affichages Au premier plan
non remplaçables ne sont pas fermés.Si vous souhaitez utiliser des connexions globales, vous devez vous assurer que chaque affichage dispose de son propre numéro.
Une connexion en lecture seule. Affectez un point binaire ou une expression à cette connexion.
Fournir une réponse