Fichier de paramètre

Affectez un point de type chaîne ou une expression à la connexion. L'application lit la valeur du point ou de l'expression pour identifier le fichier de paramètre pour l'affichage spécifié par la connexion Numéro d'affichage du terminal distant.
Si la connexion Fichier paramètre est affectée et si la connexion Utiliser la liste des paramètres et les connexions Point paramètre ne sont pas affectées, l'affichage s'ouvrira en utilisant ce fichier paramètre.
Si la connexion est affectée et si la connexion Utiliser la liste des paramètres est évaluée à 0, l'affichage s'ouvrira en utilisant ce fichier paramètre.
Si la connexion Utiliser la liste des paramètres et une ou plusieurs connexions de numéro de point de paramètre sont affectées, l'affichage s'ouvrira en utilisant les points affectés aux connexions Point paramètre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal