Fermer un affichage Au premier plan
L'application lit la valeur de la connexion et ferme l'affichage graphique dont le numéro correspond à cette valeur. Si vous souhaitez utiliser des connexions globales, vous devez vous assurer que chaque affichage dispose de son propre numéro.
Vous ne pouvez pas fermer les affichages Remplacer et les affichages de type
Au premier plan
non remplaçables à l'aide d'un changement d'affichage à distance. Si le numéro d'affichage représente un affichage Remplacer
ou un affichage de type Au premier plan
non remplaçable, l'action de fermeture est ignorée et un message d'erreur est consigné dans les Diagnostics
.Une connexion en lecture seule. Affectez un point analogique à cette connexion.
Fournir une réponse