Impression d'affichage du terminal distant

Affectez un point analogique ou binaire ou une expression à ce contrôle pour permettre à la source des données de déclencher l'impression des affichages graphiques. L'application lit la valeur du contrôle et imprime l'affichage actuel lorsque la valeur devient non nulle. Tout ce qui figure sur l'écran est imprimé, y compris l'affichage actuel, les fenêtres contextuelles et toutes les applications d'arrière-plan visibles.
Désactivez l'écran de veille si vous affectez ce contrôle.
Au cours de l'impression d'un affichage, les demandes subséquentes d'impression de la source des données sont ignorées jusqu'à la fin de l'impression de l'affichage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal