Numéro d'affichage du terminal distant
L'application lit la valeur de la connexion et ouvre l'affichage graphique dont le numéro correspond à cette valeur. Si la valeur est zéro, l'opérateur peut contrôler les changements de l'affichage. Si la valeur ne correspond pas à un numéro d'affichage, l'application envoie un message à Diagnostics.
Si vous affectez cette connexion, les changements de l'affichage du terminal distant sont pris en compte quels que soient les droits d'accès de l'utilisateur connecté.
Si vous souhaitez utiliser des connexions globales, vous devez vous assurer que chaque affichage dispose de son propre numéro.
Affectez un point analogique ou une expression à cette connexion. N'affectez pas une expression constituée par une constante à cette connexion. Si vous le faites, l'affichage dont le numéro correspond à la constante est ouvert et il est impossible de le fermer ou de le modifier.
CONSEIL:
Si la modification d'écran distant ouvre trop d'affichages Au premier plan, l'application peut manquer de mémoire ou un nombre excessif de points en scrutation peut nuire à la performance.
Fournir une réponse