Impression d'affichage actif

Affectez un point binaire à ce contrôle pour notifier la source des données lors de l'impression d'un affichage. L'application écrit un 1 dans ce contrôle lorsque l'impression d'un écran débute et un 0 lorsque l'application a terminé l'impression. Il se peut que l'imprimante soit encore en cours d'impression des données stockées dans la mémoire tampon lorsque la valeur passe à 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal