Utiliser la liste de paramètres

Affectez un point binaire. L'application lit la valeur du point pour déterminer si un fichier ou une liste de paramètres permet de paramétrer l'affichage lors de son ouverture pendant l'exécution. Si la valeur de point est 0 ou si la connexion n'est pas affectée, l'affichage s'ouvrira en utilisant le fichier de paramètres indiqué dans la connexion Fichier paramètre. Si la valeur du point est de 1, l'affichage s'ouvre avec les points définis dans les connexions Point paramètre #.
Si ni cette connexion ni la connexion Fichier paramètre ne sont affectées, mais qu'une ou plusieurs connexions Point paramètre # sont affectées, l'affichage s'ouvre avec les points affectés aux connexions Point paramètre #.
Seuls 10 points paramètres peuvent être affectés dans cet éditeur. Si un affichage nécessite plus de 10 paramètres, utilisez la connexion Fichier paramètre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal