Outils de dépannage de FactoryTalk Linx
Les outils de dépannage suivants permettent de localiser, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes que vous risquez de rencontrer en utilisant
FactoryTalk Linx
:Journal d'événements
FactoryTalk Diagnostics
FactoryTalk Diagnostics
offre la possibilité d'enregistrer les erreurs, les avertissements et d'autres messages d'état générés via un système compatible avec FactoryTalk
dans un emplacement central appelé journal d'événements.Si vous rencontrez un problème, vous pouvez consulter les événements du journal qui ont conduit à ce problème pour en déterminer la cause ou surveiller le journal pour identifier les problèmes potentiels et prendre des mesures correctives avant qu'un problème ne se produise. Pour visualiser les messages enregistrés dans le Journal local, ouvrez sur l'ordinateur où se trouve le serveur d'alarmes.
FactoryTalk Diagnostics
ViewerItems prédéfinis
Les éléments prédéfinis sont des compteurs ou des chaînes internes rendus accessibles par les fournisseurs de données, sous forme d'éléments de données à des fins de diagnostic. Les éléments prédéfinis mis à disposition par les fournisseurs de données accèdent aux informations internes contenues dans
FactoryTalk Linx
et ne requièrent pas de lectures.Utilisez le
Navigateur de points
pour accéder aux éléments prédéfinis.
CONSEIL:
Si le problème persiste, contactez le support technique de Rockwell Automation.
Fournir une réponse