Effectuer des changement lors de l'exécution dans les applications FactoryTalk
Les changements apportés à l'environnement de développement qui peuvent être transférés vers l'application pendant son exécution sont normalement appelés « modifications d'exécution ».
Les modifications d'exécution sont réparties en quatre groupes :
- Les changements qui prennent immédiatement effet
- Les changements qui nécessitent une action non disruptive, comme la réouverture d'un affichage graphique, avant qu'ils ne prennent effet
- Les changements qui nécessitent une action disruptive, comme le redémarrage d'un serveur ou d'un client d'exécution, avant qu'ils ne prennent effet
- Les changements qui peuvent immédiatement causer des effets indésirables
Vous trouverez ci-dessous des changements qui peuvent causer des effets indésirables :
- Modification du nom d'un ordinateur hébergeant un serveurFactoryTalk Linxou OPC
- Modification des propriétés de redondance d'un serveurFactoryTalk Linx
- Suppression d'un serveur (OPC,FactoryTalk Linxou IHM)
- Suppression d'une zone
- Modification des informations de raccourciFactoryTalk Linx
- Modification du contenu de l'ongletFactoryTalk LinxCommunications
- Désactivation de la prise en charge deFactoryTalk Alarms and Eventspendant l'exécution d'un client d'affichageFactoryTalk View SEet l'affichage d'informationsFactoryTalk Alarms and Events
Des avertissements
FactoryTalk
s'affichent lorsque vous apportez des modifications dans l'environnement de développement qui affectent négativement le système d'exécution.Si le changement est effectué dans une boîte de dialogue, cette icône d'avertissement
s'affiche en regard du composant où le changement peut être fait. Placer le curseur sur l'icône permet d'afficher le message d'avertissement suivant : « La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus. »
s'affiche en regard du composant où le changement peut être fait. Placer le curseur sur l'icône permet d'afficher le message d'avertissement suivant : « La modification de ces données au moment de l'exécution pourrait entraîner des résultats inattendus. »Si le changement est effectué dans un élément de menu, un message d'avertissement s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur l'élément du menu.
Lorsque vous voyez cette icône ou ce message d'avertissement, cela indique que si le changement est effectué pendant que l'application est en cours d'exécution, les effets négatifs suivants peuvent se produire :
- Un ou plusieurs clients d'exécution (par exemple, client d'affichageFactoryTalk View SE) peut cesser de répondre (par exemple, les commandes de la souris ne fonctionnent plus).
- Un ou plusieurs clients d'exécution peuvent arrêter d'afficher les données correctes (par exemple, un changement de la valeur d'un point n'est pas reflété dans le client).
- Un ou plusieurs processusFactoryTalk Viewéchouent ou cessent de répondre.
Fournir une réponse