Boîte de dialogue Validation des E/S CIP
Comment accéder à cette boîte de dialogue ?
Les données sont validées lorsque modifiez, enregistrez ou chargez une configuration. La boîte de dialogue
Validation des E/S CIP
affiche le niveau de sévérité de l'erreur, son code au format hexadécimal, sa description et son emplacement dans l'arborescence des communications d'E/S. Si plusieurs erreurs se produisent, elles sont répertoriées dans la boîte de dialogue dans l'ordre dans lequel elles surviennent (la première erreur figure en haut de la liste).Fournir une réponse