Items prédéfinis
Les éléments prédéfinis sont des compteurs ou des chaînes qui accèdent à des informations de
FactoryTalk Linx
pouvant être utilisées à des fins de diagnostic. Les éléments prédéfinis peuvent être internes ou externes.Les éléments internes prédéfinis mis à disposition par les fournisseurs de données accèdent aux informations internes contenues dans
FactoryTalk Linx
et ne requièrent pas de lectures. Il existe deux types d'éléments prédéfinis :- Éléments prédéfinisControlLogix
- Items prédéfinis d'E/S CIP
- Items prédéfinis d'E/S distantes
- Éléments prédéfinis des messages non sollicités
Les items prédéfinis externes requièrent une lecture pour récupérer les informations du contrôleur. Les données de lecture ne peuvent pas être optimisées, ce qui signifie qu'un élément en scrutation peut générer un paquet distinct vers le contrôleur. Si vous comptez laisser ces items en scrutation, veillez à configurer la fréquence d'interrogation appropriée afin de ne pas consommer des quantités excessives de bande passante du système.
Le raccourci est analysé à la vitesse la plus élevée que demande un client. Par conséquent, si vous n'avez pas besoin de données de diagnostic à la même vitesse que les données réelles du contrôleur, vous pouvez créer un raccourci distinct pour les éléments de diagnostic pour contribuer à réduire le nombre de paquets envoyés au contrôleur.
CONSEIL:
Les éléments prédéfinis peuvent également être utilisés comme points d'éléments de données dans les applications
FactoryTalk View
.Utilisez le
Navigateur de points
pour accéder aux éléments prédéfinis.Fournir une réponse