Dépanner la configuration de DeviceNet

Il existe trois étapes principales pour résoudre les problèmes liés à une configuration d'E/S DeviceNet :
  1. Effectuer les vérifications de base
  2. Vérifier la configuration du périphérique esclave
  3. Vérifier la configuration du scanner
Effectuez ces étapes dans l'ordre indiqué. Reportez-vous aux liens ci-dessous pour ces procédures.
Si le problème persiste, vérifiez la configuration de
FactoryTalk View ME
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal