Dépannage des E/S ControlNet

Il est important de comprendre la différence entre ce que l'on nomme « configuration d'E/S ControlNet » et une configuration dans laquelle
FactoryTalk Linx
accède aux données à partir d'un périphérique ControlNet distant (par exemple, un contrôleur
ControlLogix
via un module 1756-CNB).
Dans une configuration d'E/S ControlNet, une carte d'interface de communication (1784-PKTCS pour le bureau, 2711P-RN15S, 2711P-RN15C pour le périphérique
PanelView Plus
) est connectée physiquement à l'ordinateur hôte sur lequel le serveur
FactoryTalk Linx
est exécuté. Cette carte d'interface de communication ControlNet est configurée par
RSNetWorx for ControlNet
pour échanger des données d'E/S sur le réseau ControlNet. Par ailleurs,
FactoryTalk Linx
est configuré pour accéder aux données d'E/S résidant sur cette interface de communication ControlNet connectée localement.
Dans une configuration d'E/S ControlNet,
FactoryTalk Linx
ne génère pas de demandes provoquant l'envoi de paquets au réseau ControlNet. Il accède aux données d'E/S résidant sur l'interface de communication connecté localement à l'ordinateur hôte.
Si vous rencontrez des problèmes avec les E/S ControlNet, il est important d'isoler ce problème. Vérifiez ce qui suit dans l'ordre présenté pour isoler la source du problème :
  1. Configuration ControlNet
  2. Configuration
    FactoryTalk View ME
  3. FactoryTalk Linx
    CONSEIL:
    Notez que les instructions de dépannage supposent que vous utilisez un contrôleur
    ControlLogix
    , mais les instructions sont semblables pour les contrôleurs
    RSLogix
    et
    SLC 500
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal