Configurer les modules numériques TOR FLEX I/O

Conservez la configuration par défaut fournie avec vos modules FLEX I/O ou configurez un module propre à votre application, à l'aide de l'application
Logix Designer
.
  • Accepter la configuration par défaut pour votre module
  • Ecrire la configuration du niveau des points spécifique à votre application
Pour configurer un module TOR FLEX I/O :
  1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module que vous voulez configurer et sélectionnez l'option
    Propriétés
    .
  2. Entrez les informations de configuration.
  3. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Vous pouvez également configurer un module lors de sa création. Si vous choisissez de ne pas utiliser la configuration par défaut établie pour un module FLEX I/O, vous pouvez le configurer selon les spécifications souhaitées. Pour la configuration du type de module, sélectionnez l'un des types de modules suivants.
Entrée
Sortie
Mixte
1794-IB16XOB16P
1794-IB16D
1794-OB16D
1794-IB32
1794-OB32P
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal