Instructions SFC

Le Graphe de fonctionnement séquentiel (SFC) est un organigramme de votre processus. Il définit les étapes ou les états à travers lesquels votre système progresse.
Instructions disponibles
Les instructions Graphe de fonctionnement séquentiel (Sequential Function Chart, SFC) sont disponibles dans ces éditeurs.
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel
Indisponible
Texte structuré
Indisponible
Graphe de fonctionnement séquentiel
LogDesSeqFuncChtIns
En utilisant un SFC pour spécifier votre processus, vous bénéficiez de ces avantages :
  • Un SFC fournit une représentation graphique de votre processus. Cela simplifie son organisation et sa lecture. De plus, l’application
    Logix Designer
    vous permet :
    • d’ajouter des notes qui clarifient les étapes ou qui capturent des informations importantes
    • d'imprimer le SFC
  • Comme les automates
    Logix 5000
    prennent en charge les SFC, vous n’avez pas à saisir les spécifications une seconde fois. Vous programmez votre système à mesure que vous le spécifiez.
Les instructions du SFC sont :
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
représenter une construction de langage consistant en une étape câblée vers une transition.
représenter une fonction majeure de votre processus. Elle contient les événements qui se déroulent à un moment, une phase ou une station spécifique.
représenter une condition vraie ou fausse qui dit à l’automate quand aller à l’étape suivante.
représenter une division fonctionnelle d’une étape.
représenter une action booléenne ne contenant aucune logique pour l’action.
représenter deux ou plusieurs chemins alternatifs d’exécution que dépendent de la condition de transition qui est vraie.
représenter deux ou plusieurs chemins d’exécution exécutés en parallèle.
câbler les éléments sélectionnés ensemble afin de créer une convergence de branche
créer une nouvelle branche or étendre la branche sélectionnée.
suspendre l’exécution de la SFC
sfc_stop  Stop
démarrer une opération d’entraînement de came électronique comme une fonction du temps.
ajouter des descriptions ou des commentaires à des éléments SFC.
Un graphe de fonctionnement séquentiel (SFC) est un organigramme qui contrôle votre machine ou votre processus. Un SFC passe par des étapes ou des transitions pour exécuter des opérations ou des actions spécifiques. Les exemples suivants montrent les éléments d’un SFC.
Exemple 1
SFC Instructions Example 1
Exemple 2
SFC Instructions Example 2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal