Étendre la branche

Créer une nouvelle branche ou étendre la branche sélectionnée pour créer l’un des types suivants de branche :
  • Branches sélectionnées
Une étape ou un groupe d’étapes ou une autre étape ou un autre groupe d’étapes (c’est-à-dire une structure OR).
  • Branches simultanées
Des étapes ou un groupe d’étapes qui se produisent simultanément (c’est-à-dire une structure AND).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal