Zone de texte
Ajouter des notes à un SFC ou à un diagramme de bloc fonctionnel pour clarifier une partie de la routine ou pour conserver des informations qui vous serviront ultérieurement.
CONSEIL:
Si vous souhaitez que la zone de texte évolue en fonction de l’étape, de l’instruction ou de la transition à laquelle elle s’applique, cliquez sur le symbole en forme d’épingle dans la zone de texte puis cliquez sur l’élément auquel vous voulez l’associer. Un point vert indique que la connexion est valide.
Fournir une réponse