Action booléenne
L’action représente une description de certains comportements qui se produisent comme résultat de l’étape de propriétaire.
Une action Booléenne ne contient aucune logique pour l’action. Elle définit simplement un bit dans son étiquette (structure SFC_ACTION). Pour exécuter l’action, une autre logique doit surveiller le bit et exécuter l’action lorsque le bit est activé. Dans le cas des actions Booléennes, vous devez réinitialiser manuellement les affectations et les instructions qui sont associées à l’action. Comme il n’y a aucun lien entre l’action et la logique qui exécute l’action, l’option de réinitialisation automatique n’affecte pas les actions Booléennes.
Fournir une réponse