Sélection de branches divergentes

La sélection de branche divergente représente deux ou plusieurs chemins alternatifs d’exécution.
Dans une branche de sélection, seul un des chemins alternatifs est exécuté, selon la condition de transition qui est vraie.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel
Indisponible
Graphe de fonctionnement séquentiel
selectbranchdiverge1
Texte structuré
Indisponible
Description
Une branche sélectionnée représente un choix entre une étape ou un groupe d’étapes ou une autre étape ou un autre groupe d’étapes (c’est-à-dire une structure OR).
  • Une seule branche est exécutée.
  • Par défaut, l’automate vérifie les transitions de la gauche vers la droite.
    • L’automate empreinte la première branche qui est vraie.
    • L’application
      Logix Designer
      vous laisse changer l’ordre dans lequel l’automate vérifie les transitions.
selectbranchdivergebig
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal