Transition

La Transition détermine si l'automate continue pour exécuter l'étape suivante.
Une transition dans un graphe de fonctionnement séquentiel (SFC) est une condition vrai ou faux qui indique à l'automate qu'il peut passer à l'étape suivante. La transition définit les conditions physiques qui doivent être réunies ou modifiées pour passer à l'étape suivante.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Indisponible
Bloc fonctionnel
Indisponible
Graphe de fonctionnement séquentiel
Transition
LogDesSFCTrans
Texte structuré
Indisponible
Opérandes
Graphe de fonctionnement séquentiel
Opérande
Type
Format
Description
Transition
BOOL
balise
Une transition est une condition vraie ou faux qui indique à l'automate qu'il peut passer à l'état suivante.
Description
Chaque transition utilise une étiquette de sauvegarde qui utilise le type de données BOOL.
Si la transition est
La valeur est
Et
vrai
1
l'automate passe à l'étape suivante.
faux
0
l'automate continue à exécuter l'étape actuelle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal