Étape + Transition
Étape + Transition représente une construction de langage se composant d'une étape reliée à une transition.
Langues disponibles
Diagramme à relais |
Indisponible |
Bloc fonctionnel |
Indisponible |
Graphe de fonctionnement séquentiel |
Étape + Transition |
![]() |
Texte structuré |
Indisponible |
Opérandes
Graphe de fonctionnement séquentiel
Opérande | Type | Format | Description |
Étape | SFC_STEP | balise | Une fonction majeure de votre processus contenant des événements qui se sont produits durant une heure, une phase ou une station spécifique. |
Transition | BOOL | balise | Une transition est une condition vraie ou faux qui indique à l'automate qu'il peut passer à l'état suivante. |
Description
Chaque transition utilise une étiquette de sauvegarde qui utilise le type de données BOOL.
Si la transition est | La valeur est | Et |
vrai | 1 | l'automate passe à l'étape suivante. |
faux | 0 | l'automate continue à exécuter l'étape actuelle. |
Fournir une réponse