Ajout d'un FBAxis au projet du contrôleur
Dans
FactoryTalk Design Workbench
, un module enfichable 2080-MOT-HSC ajouté à un projet de contrôleur Micro800
peut être activé avec l’Axe retour codeur
. Le nombre de FBAxes pris en charge dans un projet de contrôleur varie en fonction du type de contrôleur.Après avoir ajouté un module enfichable 2080-MOT-HSC et l’avoir activé avec l’
Axe retour codeur
:- Sur la page de configuration2080-MOT-HSC, le nœudAxe retour codeurest créé. Sélectionnez le nœud pour afficher et configurer les paramètres sur les pages suivantes :
- Sur la page de configuration du Mouvement PTO, une caseFBAxis<x>est ajoutée. La case est cochée par défaut et est accessible en lecture seule.
Conditions préalables
- Ajoutez un module enfichable 2080-MOT-HSC au projet du contrôleur.
Pour ajouter un axe FBAxis au projet du contrôleur
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à , puis double-cliquez sur2080-MOT-HSC.
- Sur la page de configuration2080-MOT-HSC, sélectionnez le nœudConfiguration.
- Dans la listeActiver le module enfichable avec, sélectionnezAxe retour codeur.
Après avoir ajouté un axe FBAxis au projet du contrôleur :
- Sur la page de configurationMouvement PTO - Général, la case à cocherFBAxis<x>devient disponible. La case est cochée et est accessible en lecture seule.
- Sur la pageMouvement PTO - Général, un nœudAxe de retourdevient disponible.
Fournir une réponse