FBAxis - Général
Utilisez la page de configuration
FBAxis<x> - Général
pour effectuer les actions suivantes :- Renommez le FBAxis.
- Associer le FBAxis avec une sortie de train d'impulsions (PTO) lorsqu'un axe PTO fait partie de la configuration du contrôleur.
- Indiquer le type de codeur de mouvement lorsque le FBAxis est associé à un codeur.
Paramètre | Description |
|---|---|
Nom de l’axe | Indique le nom de l'axe retour codeur. Le nom de l'axe doit être unique et doit être différent de tout nom de variable, type de données ou mot réservé. Les conventions d’appellation des noms d’axes sont les suivantes :
|
Association à | Indique avec quel axe le FBAxis est associé. Les options sont les suivantes :
Lorsqu’un axe retour codeur est défini, il est en lecture seule et ne peut pas être modifié jusqu’à ce que vous annuliez l’association. Lorsqu'un axe PTO associé au FBAxis est supprimé, la sélection Association à devient le paramètre par défaut Codeur . |
Type de codeur | Indique le type de codeur de mouvement utilisé pour envoyer des informations de retour codeur pour le FBAxis. Les options sont les suivantes :
Le type par défaut est Quadrature X4 . Les options sont disponibles lorsque vous définissez l'option Association à sur Codeur . |
Fournir une réponse