Renommer un FBAxis

Après avoir ajouté un module enfichable 2080-MOT-HSC et l’avoir activé avec l’
Axe retour codeur
 :
  • Sur la page de configuration
    2080-MOT-HSC
    , le nœud
    Axe retour codeur
    est créé. Sélectionnez le nœud pour afficher et configurer les paramètres sur les pages suivantes :
  • Sur la page de configuration du Mouvement PTO, une case
    FBAxis<x>
    est ajoutée. La case est cochée par défaut et est accessible en lecture seule.
Pour renommer un FBAxis
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Module enfichable
    , puis double-cliquez sur
    2080-MOT-HSC
    .
  2. Sur la page
    2080-MOT-HSC
    , sélectionnez
    Axe de retour
    .
  3. Sur la page de configuration
    FBAxis<x> - Général
    , dans la zone
    Nom de l’axe
    , entrez le nouveau nom.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal