Diagnosticar un problema con un canal individual
Utilice el cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal
para diagnosticar un problema y ver la información de diagnóstico de un canal individual.X
Para diagnosticar un problema con un canal individual
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCanal.X
- Seleccione uno de estos elementos en función de la selección deCanalenXDefinición del dispositivo:
- ASCII genérico
- Maestro Modbus
- Esclavo Modbus
- Maestro DF1
- Esclavo DF1
- Punto a punto DF1
- Módem de radio DF1
- DH485
- SeleccioneDiagnóstico.
- EnDiagnóstico del Canal X, vea la información de diagnóstico.
Entregue su opinión