Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del Canal X (Esclavo Modbus)

Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal
X
muestra los contadores de diagnóstico del Esclavo Modbus. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.
Esclavo Modbus R1
Parámetro
Descripción
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos
Número de paquetes de mensaje enviados por el esclavo.
Recuento de paquetes de mensajes recibidos por este esclavo
Número de paquetes de mensajes recibidos por el dispositivo esclavo.
Recuento de paquetes de mensajes recibidos
Número total de paquetes de mensajes recibidos en el bus, incluidos los paquetes no dirigidos a este servidor.
Recuento de errores de capa de enlaces
Número de errores retornados.
Código de error de capa de enlaces
El código de error asociado al error.
Recuento de mensajes de bus
Número de mensajes que el esclavo detectó en el sistema de comunicaciones.
Recuento de errores de comunicación de bus
Número de errores de CRC encontrados por el esclavo.
Recuento de errores de excepción de bus
Número de respuestas de excepción de Modbus devueltas por el esclavo.
Recuento de rebosamiento de caracteres de bus
Número de mensajes dirigidos al esclavo que este no pudo manejar debido a una condición de desbordamiento de caracteres.
Un desbordamiento de caracteres viene causado por la llegada al puerto de los caracteres de datos a una velocidad superior a la capacidad de almacenamiento, o por la pérdida de un carácter debido a un mal funcionamiento del hardware.
Código de error de capa de presentación
Código de error de capa de presentación
Recuento de error de capa de presentación
El número de códigos de error de la capa de presentación.
Código de error de función de ejecución
El código de función que causó el último error de excepción.
Último código de excepción transmitido
El código de excepción del último código de función que presentaba un error.
Número de archivo de datos de solicitud de error
El número de archivo de datos de la última petición de error.
Número de elemento de solicitud de error
El número de elemento de datos de la última petición de error.
Contador de mensajes de código de función 1
Número de mensajes con código de función 1 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 2
Número de mensajes con código de función 2 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 3
Número de mensajes con código de función 3 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 4
Número de mensajes con código de función 4 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 5
Número de mensajes con código de función 5 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 6
Número de mensajes con código de función 6 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 22
Número de mensajes con código de función 22 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 23
Número de mensajes con código de función 23 procesados por el dispositivo remoto.
Esclavo Modbus R2
Parámetro
Descripción
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos
Número de paquetes de mensaje enviados por el esclavo.
Recuento de recepciones de paquetes de mensajes por este esclavo
Número de paquetes de mensajes recibidos por el dispositivo esclavo.
Recuento de paquetes de mensajes recibidos
Número de paquetes de mensajes recibidos por el dispositivo maestro y el dispositivo esclavo.
Recuento de errores de capa de enlaces
Número de errores retornados.
Código de error de capa de enlaces
El código de error asociado al error.
Recuento de mensajes de bus
Número de mensajes que el esclavo ha detectado en el sistema de comunicaciones.
Recuento de errores de comunicación de bus
Número de errores de CRC encontrados por el esclavo.
Recuento de errores de excepción de bus
Número de respuestas de excepción de Modbus devueltas por el esclavo.
Recuento de rebosamiento de caracteres de bus
Número de mensajes dirigidos al esclavo que este no pudo manejar debido a una condición de desbordamiento de caracteres.
Un desbordamiento de caracteres viene causado por la llegada al puerto de los caracteres de datos a una velocidad superior a la capacidad de almacenamiento, o por la pérdida de un carácter debido a un mal funcionamiento del hardware.
Código de error de capa de presentación
El código de error de la capa de presentación.
Recuento de error de capa de presentación
El número de códigos de error de la capa de presentación.
Código de error de función de ejecución
El código de función que causó el último error de excepción.
Último código de excepción transmitido
El código de excepción del último código de función que presentaba un error.
Número de archivo de datos de solicitud de error
El número de archivo de datos de la última petición de error.
Número de elemento de solicitud de error
El número de elemento de datos de la última petición de error.
Contador de mensajes de código de función 1
Número de mensajes con código de función 1 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 2
Número de mensajes con código de función 2 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 3
Número de mensajes con código de función 3 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 4
Número de mensajes con código de función 4 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 5
Número de mensajes con código de función 5 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 6
Número de mensajes con código de función 6 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 15
Número de mensajes con código de función 15 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 16
Número de mensajes con código de función 16 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 22
Número de mensajes con código de función 22 procesados por el dispositivo remoto.
Contador de mensajes de código de función 23
Número de mensajes con código de función 23 procesados por el dispositivo remoto.
Potencia de campo
Muestra si hay potencia de campo presente en el canal.
Sello de hora de activación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se activó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Sello de hora de desactivación de potencia de campo
Muestra el sello de hora de la última vez que se desactivó la potencia de campo con el formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
  • AAAA = año
  • MM = mes
  • DD = día
  • HH = hora (24 horas)
  • mm = minutos
  • SS = segundos
  • mmm = milisegundos
Restablecer diagnóstico
Restablece el diagnóstico del canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal