Parámetros del cuadro de diálogo Diagnóstico del Canal X (Maestro Modbus)
Cuando el dispositivo está en línea, el cuadro de diálogo
Diagnóstico del Canal
muestra las estadísticas en tiempo real del Maestro Modbus. Esta información se utiliza para la gestión del rendimiento y de los errores.X
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Recuento de paquetes de mensajes transmitidos | Número de paquetes de mensajes enviados por el maestro. |
Recuento de paquetes de mensajes recibidos | Número de paquetes de mensajes recibidos por el maestro. |
Recuento de errores de capa de enlaces | Número de errores retornados. |
Código de error de capa de enlaces | El código de error asociado al error. |
Recuento de mensajes de servidor | Número de mensajes dirigidos a dispositivos remotos que actúan como servidores, o difusión, que los dispositivos remotos han procesado. |
Recuento de no respuestas de servidor | Número de mensajes dirigidos a un dispositivo remoto a los que el servidor no ha respondido. |
Recuento de NAK de servidor | Número de mensajes dirigidos al esclavo para los que se ha devuelto una respuesta de excepción Confirmación negativa (Negative Acknowledge, NAK). |
Recuento de servidor ocupado | Número de mensajes dirigidos al esclavo para los que este ha devuelto una respuesta de excepción Dispositivo esclavo ocupado. |
Recuento de reintentos | Número de veces que el maestro trata de transmitir un comando, pero falla debido a un error de paridad, error de CRC o tiempo de espera de respuesta. |
Recuento de ERR1 Función ilegal | Número de veces en las que el código de función enviado por el maestro no está admitido por el esclavo o presenta un parámetro incorrecto. |
Último dispositivo en reportar ERR1 | El último dispositivo que ha informado un ERR1. |
Recuento de ERR2 Dirección de datos ilegal | Número de veces en las que la dirección de datos a la que se hace referencia en el comando del maestro no existe en el esclavo, o bien no se permite su acceso. |
Último dispositivo en reportar ERR2 | El último dispositivo que ha informado un ERR2. |
Recuento de ERR3 Valor de datos ilegal | Número de veces en las que el valor de datos escrito no está permitido. Está fuera de rango o se está escribiendo en una dirección de solo lectura. |
Último dispositivo en reportar ERR3 | El último dispositivo que ha informado un ERR3. |
Recuento de ERR4 Fallo de dispositivo esclavo | Número de veces en las que se ha producido un error irrecuperable mientras el esclavo trataba de realizar la acción solicitada. |
Recuento de ERR5 Confirmación | Número de ocasiones en las que el esclavo ha aceptado la solicitud, pero se necesitará mucho tiempo para procesar la solicitud. |
Recuento de ERR6 Dispositivo esclavo ocupado | Número de veces en las que el esclavo está procesando un comando de larga duración y está ocupado. |
Recuento de ERR7 Confirmación negativa | Número de veces en las que el esclavo no puede ejecutar la función del programa recibida en el comando. |
Recuento de ERR8 Error de paridad de memoria | Número de veces en las que el esclavo trató de leer la memoria extendida, pero detectó un error de paridad en memoria. |
Recuento de Respuesta no estándar | Número de veces en las que el esclavo retornó un código de error mayor que 8. |
Último dispositivo en reportar ERR4 a ERR8 o respuesta no estándar | El último dispositivo en informar ERR4 a ERR8 o una respuesta no estándar. |
Entregue su opinión