Lenguaje de diagrama de bloque de funciones
Un programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD) es una representación gráfica de las relaciones de entrada y salida de un sistema de control. Compile sus programas de FBD utilizando las funciones existentes de una biblioteca estándar, sección de función o sección de bloque de funciones.
El lenguaje FBD admite el uso de los siguientes bloques de instrucciones que se proporcionan solo con
FactoryTalk Design Workbench
:- Operadores
- Bloques de funciones
- Funciones
- Bloques de funciones definidas por el usuario
Entregue su opinión