Supervisar programas de diagrama de bloque de funciones
Al supervisar programas de diagrama de bloque de funciones (FBD), se supervisa el valor de la referencia de entrada, la variable, la función y el bloque de funciones en la salida de un FBD.
Los valores aparecen en color, número o texto según su tipo de datos:
- Los valores de salida de tipos de datos booleanos se muestran en negro o gris, independientemente de si el valor es Cierto o Falso. Un valor de salida en negro indica que se puede modificar y un valor de salida en gris indica que no se puede cambiar.
- Los valores de salida de los tipos de datos SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE y STRING se muestran como un valor de número o texto en el elemento.
- Cuando el valor de salida para un número o valor de texto no está disponible, aparecen signos de interrogación (?) en la etiqueta de salida. También aparecen valores en la instanciaDiccionario.
Entregue su opinión