Entorno de desarrollo de programas de diagrama de bloques de funciones
El siguiente diagrama muestra el editor de lenguaje de un programa de diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD), en el que se pueden desarrollar unidades de organización de programa (Program Organizational Unit, POU) de FBD.
Utilice la
Caja de herramientas
de FBD o los métodos abreviados de teclado de FBD para agregar elementos a un POU de FBD.Entorno de desarrollo de programas de FBD

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Abre la cuadrícula de variables locales para ver las variables que utiliza el programa actual. |
![]() | Muestra u oculta las líneas de la cuadrícula. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas. |
![]() | Acerca el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas. |
![]() | Aleja el editor. Se restablece cuando se cierra la ficha y no afecta a las demás fichas. |
![]() | Restablece el zoom del editor al 100 %. |
![]() | Constituye la parte principal del editor FBD. En esta área, se edita la lógica utilizando elementos de instrucción gráficos. |
![]() | Agregue instrucciones y elementos al editor. |
Entregue su opinión