Caja de herramientas de diagrama de bloque de funciones
Utilice la
Caja de herramientas
del diagrama de bloque de funciones (FBD) para agregar elementos de programa al programa de FBD.La
Caja de herramientas
se muestra de forma predeterminada. Si está oculta, realice una de las siguientes acciones:- En la barra del panel, seleccione
. - En el menúVer, seleccioneCaja de herramientas.
Caja de herramientas FBD

Ítem | Descripción |
|---|---|
![]() | Crea una referencia a una variable de entrada. |
![]() | Contiene el nombre del elemento introducido para una búsqueda rápida. Al introducir, los elementos que contienen el texto de búsqueda aparecerán en la Caja de herramientas . |
![]() | Crear una referencia a una variable de salida. |
![]() | Crear una referencia a una variable de entrada o salida. |
![]() | Contiene la descripción de programa FBD introducida. Las descripciones son texto de formato libre que solo se utilizan para documentación y no tienen función en el programa. |
![]() | Muestra las categorías de los elementos del programa. Al seleccionar una categoría, se filtran los elementos de programa mostrados. |
![]() | Muestra los elementos de programa de la categoría seleccionada. |
Entregue su opinión