Formato principal de lenguaje de diagrama de bloque de funciones
Un diagrama de bloque de funciones (Function Block Diagram, FBD) incluye bloques de instrucciones con variables de entrada y variables de salida.
Las salidas de los bloques de instrucciones se conectan a las entradas de otros bloques de instrucciones mediante líneas de conexión.
En
FactoryTalk Design Workbench
, un bloque de instrucciones hace referencia a los siguientes tipos de instrucciones:- Operador
- Función
- Bloque de función
- Bloque de funciones definidas por el usuario
Ejemplo de FBD

Entregue su opinión