Orden de ejecución de programas de diagrama de bloques de función
Durante la ejecución del programa, un bloque de instrucciones es cualquier elemento del diagrama, una red es un grupo de bloques de instrucciones vinculados, y la posición de un bloque de instrucciones basada en su esquina superior izquierda.
Las siguientes reglas son aplicables al orden de ejecución de un programa FBD:
- Las redes se ejecutan de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo.
- Todas las entradas se deben resolver antes de ejecutar el bloque de instrucciones. Si las entradas de dos o más bloques de instrucciones se resuelvan al mismo tiempo, la decisión de la ejecución se basa en la posición del bloque de instrucciones (de izquierda a derecha y de arriba a abajo).
- Las salidas de un bloque de instrucciones se ejecutan de forma recursiva de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo.
Entregue su opinión