Reordenar elementos en programas de diagrama de bloque de funciones
En el editor de lenguaje del diagrama de bloque de funciones (FBD), mueva elementos para cambiar el orden de ejecución.
Para reordenar elementos en programas de FBD
- Realice una de las siguientes acciones:
- Arrastre un elemento individual a la nueva ubicación. Las conexiones se reorganizarán cuando se suelte el ratón.
- Utilice la teclaCTRLoMayús, o arrastre el cursor para seleccionar varios elementos y, a continuación, arrastre los elementos seleccionados o el área de selección a la nueva ubicación. Las conexiones se reorganizarán cuando se suelte el ratón.
Entregue su opinión