Instrucciones lógicas

Utilice las instrucciones lógicas para llevar a cabo operaciones lógicas.
Instrucciones lógicas
Instrucción
Descripción
Realiza una operación booleana AND entre dos o más valores.
Realiza un AND bit a bit entre dos valores enteros.
Multiplicador entre cuatro entradas BOOL, salidas de un valor de tipo BOOL.
Multiplicador entre ocho entradas BOOL, salidas de un valor de tipo BOOL.
Convierte un valor booleano en valor negado.
Máscara de negación bit a bit de enteros, invierte un valor de parámetro.
Función booleana OR de dos o más valores.
Máscara OR bit a bit de enteros; activa bits.
Restablece el biestable dominante (tiene la mayor prioridad a la hora de determinar el comportamiento de las instrucciones).
Definición de biestable dominante.
Proporciona el valor de la salida en función de la combinación de entradas.
Función booleana OR exclusiva de dos valores.
La máscara OR exclusiva bit a bit de enteros devuelve valores de bit invertidos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal