RS (establecer/restablecer)

La instrucción RS restablece o configura el biestable dominante (tiene la mayor prioridad a la hora de determinar el comportamiento de las instrucciones).
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
RS
RS
Parámetros de RS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
SET
Entrada
BOOL
CIERTO: Establece Q1 en CIERTO.
RESET1
Entrada
BOOL
CIERTO: Establece Q1 en FALSO (dominante).
Q1
Salida
BOOL
Estado de memoria booleano.

Ejemplos de RS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones RS
Ejemplo de diagrama de lógica escalera RS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera RS
Ejemplo de texto estructurado RS
Ejemplo de texto estructurado RS
(* ST Equivalence: RS1 is an instance of a RS block *) RS1(start_cmd, (stop_cmd OR alarm)); command := RS1.Q1;
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal