AND_MASK (máscara AND)
La instrucción AND_MASK realiza un AND bit a bit entre dos valores enteros.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
AND_MASK

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN | Entrada | DINT | Debe tener un formato de entero. |
MSK | Entrada | DINT | Debe tener un formato de entero. |
AND_MASK | Salida | DINT | Bit a bit lógica AND entre IN y MSK. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de AND_MASK
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones AND_MASK

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera AND_MASK

Ejemplo de texto estructurado AND_MASK

(* ST Equivalence: *) parity := AND_MASK (xvalue, 1); (* 1 if xvalue is odd *) result := AND_MASK (16#abc, 16#f0f); (* equals 16#a0c *)
Resultados

Entregue su opinión