AND

La instrucción AND realiza una operación booleana AND entre dos o más valores. Se puede utilizar como y símbolo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
AND
AND
Parámetros de AND
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
i1
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
i2
Entrada
BOOL
Valor en tipo de datos booleanos.
o1
Salida
BOOL
Resultado de la operación booleana AND de los valores de entrada.

Ejemplos de AND

Ejemplo de programa de bloque de funciones AND
Ejemplo de programa de bloque de funciones AND
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera AND
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera AND
(* ST equivalence: *) bo10 := bi101 AND NOT (bi102); bo5 := (bi51 AND bi52) AND bi53;
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal