NOT

La instrucción NOT convierte un valor booleano en valor negado.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
NOT
NOT
Parámetros de NOT
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
i1
Entrada
BOOL
Cualquier expresión compleja o valor booleano.
o1
Salida
BOOL
CIERTO cuando IN es FALSO. FALSO si IN es CIERTO.

Ejemplos de NOT

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NOT
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NOT
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NOT
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NOT
(* ST equivalence: *) bo10 := NOT (bi101);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal