TTABLE (tabla de verdad)

La instrucción TTABLE proporciona el valor de la salida en función de la combinación de entradas. Si el valor es 0xABCD, y desde In3 a In0 se corresponden con el número 7, entonces TTABLE es el valor del bit 7 en la tabla (que es 1). El bit menos relevante en la tabla es el bit 0.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
TTABLE
TTABLE
Parámetros de TTABLE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Table
Entrada
UINT
Tabla cierto-falso de función BOOLEANA.
IN0
Entrada
BOOL
Cualquier valor de entrada BOOL.
IN1
Entrada
BOOL
Cualquier valor de entrada BOOL.
IN2
Entrada
BOOL
Cualquier valor de entrada BOOL.
IN3
Entrada
BOOL
Cualquier valor de entrada BOOL.
TTABLE
Salida
BOOL
El valor de la salida en función de la combinación de entradas.

Combinaciones de entradas TTABLE

La instrucción TTABLE tiene cuatro entradas, por lo que hay 16 combinaciones. Estas combinaciones se pueden encontrar en una tabla de verdad; para cada combinación se puede ajustar el valor de salida. El número de combinaciones configurables depende del número de entradas conectadas a la función.
Ejemplo de combinaciones de tabla de verdad.
Número
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

Ejemplos de TTABLE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TTABLE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones TTABLE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TTABLE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera TTABLE
Ejemplo de texto estructurado TTABLE
Ejemplo de texto estructurado TTABLE
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal