Instrucciones del HSC
Use las instrucciones del contador de alta velocidad (High-Speed Counter, HSC) para supervisar y controlar el contador de alta velocidad.
Instrucción | Descripción |
|---|---|
El HSC aplica preajustes altos, preajustes bajos y valores de origen de salida al contador de alta velocidad. | |
HSC_SET_STS establece o restablece de forma manual el estado de recuento del HSC. | |
HSCE inicia, detiene y lee el valor del acumulador. | |
HSCE_CFG es la configuración del contador de alta velocidad. | |
HSCE_CFG_PLS es la configuración del interruptor de límite programable del contador de alta velocidad. | |
HSCE_READ_STS lee el estado del contador de alta velocidad. | |
HSCE_SET_STS define/restablece manualmente el estado del contador de alta velocidad. |
Entregue su opinión